8536IB1916ZH-03

范围

TeSys™ island 是全球市场领先者提供的一种创新性电机控制和管理解决方案。TeSys 提供了联网的高效产品和解决方案,用于按照所有主要的全球电气标准开关和保护电机和电气负载。

本用户指南介绍了在 Siemens® Totally Integrated Automation (TIA) Portal 环境内配置 TeSys™ island 设备的说明。有关 TeSys™ island 设备的更多信息,请参阅相关文档

本文档重点介绍了 Siemens SIMATIC S7–1200 CPU 和 PROFINET IO 作为总线系统的的特性。在使用 PROFIBUS DP 或 S7–1500 PLC 时其基本原理保持不变,因为它们都用于上述的总线系统。但处理其他系统的流程可能有变化。本文档概述了这些差异。

本页的QR代码

这有帮助吗?