DOCA0224PT-00

Histórico de versões

A tabela a seguir fornece um resumo de cada versão do pacote do firmware e da interface de rede do TeSys island:

Data

Versão do pacote SEDP

Versão da interface de rede

Observações

Setembro de 2021

TeSysisland_002.300.006.sedp

002,300

Versão com Dahlander e alguns aprimoramentos de segurança.

Maio de 2020

TeSysisland_002.200.008.sedp

02,0200

Versão com modos estendidos de controle local e sua integração ao software EcoStruxure Machine Expert.

Fevereiro de 2020

TeSysisland_002.100.016.sedp

02,0100

Patch da versão 2.1.0.13 do firmware com certificação Achilles.

Janeiro de 2020

TeSysisland_002.100.013.sedp

02,0100

Versão da comunicação PROFINET e PROFIBUS e novos avatares. A versão do firmware não é compatível com a biblioteca do EcoStruxure Machine Expert.

Junho de 2019

TeSysisland_001.100.013.sedp

01,0100

Versão inicial

Firmware da interface de rede

O firmware da interface de rede pode ser atualizado nas seguintes interfaces de rede do TeSys island:

  • TPRBCEIP (Ethernet IP/Modbus TCP)

  • TPRBCPFN (PROFINET)

  • TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)

QR code for this page

Isto foi útil?