Versão 002.200.008 do firmware
Bugs corrigidos
-
O ID de nó do PROFIBUS definido no DTM não era registrado na interface de rede.
-
A função Tensão a montante não era calibrada pela configuração de tensão para o avatar TeSys no DTM. Essa calibração evitaria os falsos positivos quando um disjuntor a montante estivesse aberto.
-
Recursos de segurança do servidor Web aprimorados.
Novos recursos
-
Modo de controle local opcional, que inclui contatores/entradas de variável de processo (PV), substituição do modo manual e modo bypass adicionado via Módulo de E/S digital (DIOM) para 6 avatares de carga.
-
As bibliotecas de blocos de funções foram atualizadas para o software EcoStruxure™ Machine Expert.
-
A função de avatar customizado foi adicionada para salvar as configurações de avatar customizado para reutilização em bibliotecas individuais do DTM.
-
O comando de redefinição de fábrica foi adicionado para reinicializar o sistema do TeSys island em qualquer um de seus estados operacionais.
-
O guia de mapeamento de portas dinâmicas foi adicionado para facilitar a fiação de módulos de E/S digital e analógica no DTM e na Ferramenta de operação e manutenção (OMT).
-
A lista de permissões de IP foi ativada para tráfego Modbus TCP e EtherNet/IP.
-
Alarmes preditivos (PA) foram adicionados para associar uma variável de processo a um sinal de alarme para enviar um alerta de texto.
-
Um novo registro de pulsação 1098 foi integrado para o protocolo Modbus TCP manual (perda de comunicação).
Problemas conhecidos
Função |
Comentário/solução alternativa |
---|---|
A certificação Achilles não é aplicável à versão 002.200.008 do firmware. |
A versão anterior do firmware, a 2.1.0.16, com certificação Achilles, está disponível. Não há mudanças importantes que afetem o desempenho quanto à certificação Achilles na versão 2.2.0.8 do firmware. O processo de certificação apenas não foi feito. |
Sensor digital PTC (coeficiente de temperatura positiva) como entrada de PV |
O sensor digital PTC não funciona corretamente quando configurado como o tipo de entrada para uma entrada de PV. Use apenas sinais analógicos reais para entradas de PV e o sensor digital PTC para proteção contra superaquecimento do motor. |
Incompatibilidade de arquivo GSD (General Station Description) |
A interface de rede (TPRBCPFB) entra em estado não operacional devido à incompatibilidade de versões do arquivo GSD. Recupere a interface de rede com um ciclo de energização e atualize o TIA Portal com o arquivo GSD mais recente. |
Endereço MAC |
Nenhum endereço MAC impresso na face da interface de rede (TPRBCPFB). O endereço MAC pode ser localizado no adesivo da parte posterior da interface de rede ou acessado por meio de descoberta de rede. |
A interface de rede entrará no estado de evento secundário (não operacional) se o processo de download de firmware for interrompido por perda de comunicação com o PC. |
Use apenas o software SoMove para baixar firmware. Se o dispositivo deixar de responder devido à perda de comunicação durante a atualização do firmware, um ciclo de energização reinicializará a interface de rede, e o download do firmware poderá ser tentado novamente. |
Ocorre um alarme de subcorrente quando o motor é desligado. |
Quando o motor é desligado, isso resulta em um alarme de subcorrente, se o alarme estiver ativado. Consequentemente, o contador de alarme de subcorrente será mais alto do que o esperado. |
A abertura da OMT pelo navegador Google Chrome no dispositivo iPad não baixa os logs do sistema. NOTA: Esse é um problema
conhecido do Apple iOS.
|
Use outras plataformas, como iPhone, PC, etc., para abrir a OMT. |
Se o nome da rede for alterado após a inicialização, o nome da rede usado na resposta do DPWS não será atualizado até o ciclo de energização. |
Um ciclo de energização corrige o problema. NOTA: O nome atualizado
da rede é usado em todos os outros protocolos (ou seja, DHCP)
imediatamente. O DPWS é o único protocolo afetado.
|