DOCA0224PT-00

Versão 002.300.006 do firmware

Bugs corrigidos

  • A transição entre os estados não reinicializava as entradas lógicas de avatar.

  • O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) causava uma falha importante ou uma falha no serviço Ethernet com o roteamento através de outro TeSys island.

  • A interface de rede não entrava no modo de falha de potência quando alimentada por um sinal de 12 V.

  • As informações sobre ativos de tensão do módulo de interface de tensão (VIM) tinham o dimensionamento incorreto.

  • Os acessórios do DTM não estavam corretos para partidas de tamanho 3 (exibiam o tamanho de kits 1).

  • A potência ativa total e a potência reativa total para o avatar do sistema incluem avatares sem o monitoramento de energia ativado.

  • A frequência era detectada com base na tensão A-C, e não na tensão A-N, na configuração para monofásico.

Novos recursos

  • O modo de controle Dahlander é adicionado quando a opção Controle Dahlander ativado está definida como Sim.

  • O Gerenciador de certificados foi adicionado para configurar o certificado de segurança do TeSys island.

  • Aprimoramentos de segurança cibernética.

  • Quando a interface de rede estiver em IP de Fallback, não haverá verificação de endereços IP duplicados.

Problemas conhecidos

  • O status de modo local não funcionou para Transportador com um sentido de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2 e Transportador com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2.

  • Carregar do dispositivo não funciona quando há mais de 16 partidas SIL na configuração.

    Esse problema existe em todos os pacotes de firmware anteriores do TeSys island.

    Solução alternativa: salve as configurações no software SoMove ou EcoStruxure Machine Expert e conecte-se ao dispositivo sem usar Carregar do dispositivo.

QR code for this page

Isto foi útil?