版本003.000.002
-
执行从 001.100.013/002.100.016 到 002.200.008/002.300.006 的升级。
-
执行从 002.200.008/002.300.006 到 003.000.002 的升级。
新功能
-
IO 优化中的avatar
功能允许用户在不同的 avatars 之间共享其 I/O 设备并优化这些设备,以减少每个 TeSys island 所需的 I/O 设备数。
用户也可利用功能,这将从 TeSys island 配置中永久移除未调用的 AIOM/DIOM 设备。
-
FLA 可通过 Modbus TCP 寄存器进行配置。
已修复的漏洞
按下紧急按钮后,TeSys island 中的所有模块都不会通电。
已知问题
-
在 IO 端口分配中,如果模拟输入类型不同于模拟输出类型且模拟输入已连接到模拟输出,则会发生 avatar 设备事件。
解决办法:使用相同类型的模拟输入和模拟输出。
-
如果在一个 TeSys island 配置中存在 15 个或更多 avatar,则无法建立 Ecostruxure Control Expert 与 TeSys island 之间的通讯。