版本002.200.008
新功能
-
可选本地控制方式包括过程变量 (PV) 开关或输入、手动模式覆盖以及旁路模式,通过数字量 I/O 模块 (DIOM) 添加到六个负载 avatars。
-
为 EcoStruxure™ Machine Expert 软件更新功能块库。
-
添加了自定义 avatar 功能,以保存自定义 avatar 的配置,以便在单独的 DTM 库中重新使用。
-
添加了出厂复位命令,用于复位处于任何工作状态的 TeSys island 模块。
-
添加了动态端口映射指南,以便简化 DTM 中数字和模拟 I/O 模块的接线以及运行和维护工具 (OMT)。
-
已启用 Modbus TCP 和 EtherNet/IP 流量的 IP 允许列表。
-
添加预测报警 (PA),将过程变量与报警信号关联起来,以发送基于文本的报警。
-
集成了新的心跳 1098 寄存器,用于手动 Modbus TCP 协议(通讯丢失)。
已修复的漏洞
-
DTM 中设置的 PROFIBUS 节点 ID 未在总线耦合器中注册。
-
电压设置未针对 DTM 中的 TeSys avatar 对上游电压功能进行校准。此校准可防止上游断路器开路时的误报。
-
增强的 Web 服务器安全功能。
已知问题
|
功能 |
注释或解决办法 |
|---|---|
|
Achilles 认证不适用于固件版本 002.200.008。 |
提供之前的已通过 Achilles 认证的固件版本 2.1.0.16。在固件版本 2.2.0.8 中,没有影响 Achilles 性能的实质性更改,只是未进行认证过程。 |
|
正温度系数 (PTC) 二进制文件作为 PV 输入 |
当配置为 PV 输入的输入类型时,PTC 二进制无法正常工作。 仅对 PV 输入使用真实模拟信号,对电机过热保护使用二进制 PTC 信号。 |
|
通用站描述 (GSD) 文件不匹配 |
由于 GSD 文件版本不匹配,总线耦合器 (TPRBCPFB ) 进入非操作状态。 通过关闭电源再重启恢复总线耦合器,并使用最新的 GSD 文件更新 TIA 端口。 |
|
MAC 地址 |
总线耦合器 (TPRBCPFB ) 正面未印刷 MAC 地址。 可在总线耦合器背面的标签上找到 MAC 地址,也可以通过网络发现获取。 |
|
如果固件下载过程由于与 PC 的通讯丢失而中断,总线耦合器进入次要事件(不工作)状态。 |
仅使用 SoMove 软件下载固件。 如果设备在固件更新期间由于通讯丢失而没有响应,则关闭电源再重启可复位总线耦合器,然后再次尝试下载固件。 |
|
当电机关闭时,会出现欠流报警。 |
当电机关闭时,如果启用了报警,则会导致电流欠流报警。因此,欠流报警计数器的结果将高于预期。 |
|
在 iPad 设备上通过 Google Chrome 浏览器打开 OMT 不会下载系统日志。 注: 此问题对于 Apple iOS 是已知问题。
|
使用 iPhone、PC 等不同平台打开 OMT。 |
|
如果网络名称在启动后更改,则在关闭电源再重启前不会更新 DPWS 响应中使用的网络名称。 |
关闭电源再重启可修复问题。 注: 更新的网络名称会立即用于所有其他协议(即
DHCP)。DPWS 是唯一受影响的协议。
|