DOCA0224ZH-02

版本002.300.006

新功能

  • Dahlander 控制已启用被选为时,添加 Dahlander 控制模式。

  • 添加了证书管理器以配置 TeSys island 模块的安全证书。

  • 网络安全改进。

  • 当总线耦合器处于故障预置 IP 时,将不会进行重复的 IP 地址检查。

已修复的漏洞

  • 状态之间的转换不会复位 avatar 逻辑输入。

  • 如果通过另一个 TeSys island 模块路由,则动态主机配置协议 (DHCP) 会导致以太网服务中出现严重错误或故障。

  • 在使用 12 V 信号供电时总线耦合器未进入电源故障模式。

  • 电压接口模块 (VIM) 中的电压资产信息标称不正确。

  • DTM 附件不适合尺寸 3 起动器(显示 1 个套件大小)。

  • 系统 avatar(包括未启用电能监测的 avatars)的总有功功率和总无功功率。

  • 当配置为单相时,根据 A-C 电压而非 A-N 电压来检测频率。

已知问题

  • 本地模式状态不适用于传输器单向 — SIL 停止,接线类别 1/2 传输器双向 — SIL 停止,接线类别 1/2

  • 当配置中有超过 16 个 SIL 起动器时,从设备加载功能不起作用。

    此问题存在于所有先前的 TeSys island 固件包。

    解决办法:在 SoMove 或 EcoStruxure Machine Expert 软件中保存配置,然后不使用从设备加载连接到设备。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?