兼容性
下表显示了数字工具与有效版本的 TeSys island 系统的兼容性。
配置/编程软件 |
TeSys island 固件版本 |
||||
---|---|---|---|---|---|
TeSysisland_001.100.0013.sedp |
TeSysisland_002.100.016.sedp |
TeSysisland_002.200.008.sedp |
TeSysisland_002.300.006.sedp |
||
DTM(SoMove 或者任何 FDT 容器) |
DTM v1.0.1401 |
✔ |
X |
X |
X |
DTM v1.1.0 |
✔ |
X |
X |
X |
|
DTM v2.1.1 |
✔ |
✔ |
X |
X |
|
注: DTM v2.1.1 在使用 Modbus TCP 或 EtherNet/IP
时兼容,并且仅适用于现有设备和加载
Avatar。
|
|||||
DTM v2.2.0 或 DTM v2.2.1(等效版本) |
X |
X |
✔ |
✔ |
|
DTM v2.3.0 |
X |
X |
X |
✔ |
|
EcoStruxure Machine Expert |
EcoStruxure Machine Expert v1.1 或 v1.2 功能块库:1.0.15.0 设备说明:
|
✔ |
X |
X |
X |
EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 功能块库:2.0.2.0 设备说明:
|
X |
X |
✔ |
✔ |
|
EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1 |
TeSys island 库 2021 PSx DTM 库版本:3.14.54 PLC M580 - CPU 固件 3.20 |
X |
X |
✔ |
✔ |
注: 当配置为使用
TeSys island DTM 库 v2.2.2 时,EcoStruxure Control
Expert 与 TeSys island v002.200.008 兼容。
|
|||||
Studio 5000 |
不适用 注: 确保使用兼容版本的
DTM 来完成 L5X 文件的导出。
|
||||
TIA Portal |
库:TeSysIsland_TIAV15_V2.1.1.zal15 GSD:SCHE1135.GSD(版本 1.0) GSDML:GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml 注: 确保使用兼容版本的
DTM 来完成 AML 文件的导出。
|
X |
✔ |
X |
X |
库:TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15 GSD:SCHE1135.GSD(版本 2.0) GSDML:GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml 注: 确保使用兼容版本的
DTM 来完成 AML 文件的导出。
|
X |
X |
✔ |
✔ |