DOCA0224ZH-00

总线耦合器固件更新程序

可以使用设备类型管理器 (DTM) 库或微型 SD 卡来更新总线耦合器固件。有关使用微型 SD 卡来更新总线耦合器固件的程序,请参阅 TeSys island – 操作指南

执行以下步骤以使用 DTM 库来更新总线耦合器固件:

  1. TeSys island DTM 库更新至版本 2.3.0

  2. SoMove(FDT 容器)上单击从设备加载DTM 连接至 TeSys island 系统。

  3. 通过 DTM 库执行固件更新。

  4. 断开与 TeSys island 系统的连接。

    注: 重启总线耦合器以应用固件更新。
  5. 在 SoMove 上单击存储到设备连接 TeSys island 系统。

    结果:

    • 新的 DTM 库版本将配置到总线耦合器。

    • 系统已准备好使用最新的固件和 DTM 库运行。

本页的QR代码

这有帮助吗?