固件版本 002.200.008
已修复的漏洞
-
DTM 中设置的 PROFIBUS 节点 ID 未在总线耦合器中注册。
-
DTM 中 TeSys Avatar 的电压设置未校准上游电压功能。当上游断路器打开时,此校准将防止误报。
-
网络服务器的增强安全功能。
新功能
-
可选的本地控制模式,包括过程变量 (PV) 开关/输入、手动模式覆盖和旁路模式,通过数字 I/O 模块 (DIOM) 添加到 6 个负载 Avatar。
-
为 EcoStruxure™ Machine Expert 软件更新了功能块库。
-
添加了自定义 Avatar 功能,可以保存自定义 Avatar 的配置,以便在各个 DTM 库中重复使用。
-
添加了出厂重置命令以在任何操作状态下重置 TeSys island 系统。
-
添加了动态端口映射指南,以简化 DTM 和操作及维护工具 (OMT) 中的数字和模拟 I/O 模块接线。
-
为 Modbus TCP 和 EtherNet/IP 流量启用 IP 允许列表。
-
添加了预测报警 (PA) 以将过程变量与报警信号相关联,以发送基于文本的警报。
-
为手动 Modbus TCP 协议集成了新的心跳 1098 寄存器(通讯丢失)。
已知的问题
功能 |
注释/解决方法 |
---|---|
Achilles 认证不适用于固件版本 002.200.008。 |
具有 Achilles 认证的先前固件版本 2.1.0.16 可用。固件版本 2.2.0.8 没有影响 Achilles 性能的实质性变化,只是没有运行认证过程。 |
正温度系数 (PTC) 二进制作为 PV 输入 |
当输入类型配置为 PV 输入时,PTC 二进制无法正常工作。 仅对 PV 输入使用真正的模拟信号,对电机过热保护使用 PTC 二进制信号。 |
不匹配的通用站描述 (GSD) 文件 |
由于 GSD 文件版本不匹配,总线耦合器 (TPRBCPFB) 进入非操作状态。 通过开关电源恢复总线耦合器并使用最新的 GSD 文件更新 TIA Portal。 |
MAC 地址 |
总线耦合器 (TPRBCPFB) 的表面上没有印刷 MAC 地址。 MAC 地址可能位于总线耦合器背面的标签上,也可以通过网络发现访问。 |
如果固件下载过程因与 PC 的通信丢失而中断,则总线耦合器将进入次要事件(非操作)状态。 |
仅使用 SoMove 软件下载固件。 如果设备由于固件更新期间的通信丢失而没有响应,则开关电源将重置总线耦合器,并且可以再次尝试下载固件。 |
电机关闭时发生欠流报警。 |
如果启用报警,则会在电机关闭时导致欠电流报警。因此,欠电流报警计数器值将高于预期。 |
在 iPad 设备上通过 Google Chrome 浏览器打开 OMT 不能下载系统日志。 注: 此问题是 Apple iOS 的已知问题。
|
使用 iPhone、PC 等不同平台打开 OMT。 |
如果在启动后更改了网络名称,则 DPWS 响应中使用的网络名称在重新启动之前不会更新。 |
开关电源后可修复此问题。 注: 更新后的网络名称会立即用于所有其他协议(即
DHCP)。DPWS 是唯一受影响的协议。
|