DOCA0224ZH-00

固件版本 002.300.006

已修复的漏洞

  • 状态之间的转换不会重置 Avatar 逻辑输入。

  • 如果通过另一个 TeSys island 进行路由,则动态主机配置协议 (DHCP) 会导致以太网服务出现重大故障或事故。

  • 当由 12 V 信号供电时,总线耦合器不进入电源故障模式。

  • 来自电压接口模块 (VIM) 的电压特征信息缩放不正确。

  • DTM 配件不适合 3 号起动器(显示 1 个套件的尺寸)。

  • 系统 Avatar 的总有功功率和总无功功率包括未启用电能监控的 Avatar。

  • 当配置为单相时,基于 A-C 电压而不是 A-N 电压检测频率。

新功能

  • 已启用 Dahlander 控制选择为时,增加了 Dahlander 控制模式。

  • 添加了认证管理器,以向 TeSys island 配置安全证书。

  • 网络安全改进。

  • 当总线耦合器处于 Fallback IP 时,将不会进行重复 IP 地址检查。

已知的问题

  • 传输器单向 - 安全停止,接线类别 1/2 和传输器双向 - 安全停止,接线类别 1/2 的本地模式状态不能正常工作。

  • 当配置中存在超过 16 个安全停止起动器时,从设备加载不能正常工作。

    此问题存在于以前所有 TeSys island 固件包中。

    解决方法:在 SoMove 或者 EcoStruxure Machine Expert 软件中保存配置并连接至设备,而不使用从设备加载

本页的QR代码

这有帮助吗?