DOCA0224FR-00

Historique des versions

Le tableau suivant donne la liste de tous les packages de logiciel embarqués de TeSys island et des versions de coupleur de bus :

Date

Version du package SEDP

Version du coupleur de bus

Remarques

2021 septembre

TeSysisland_002.300.006.sedp

002,300

Version avec Dahlander et quelques améliorations de sécurité.

Mai 2020

TeSysisland_002.200.008.sedp

02,0200

Version avec des modes de contrôle local étendus et leur intégration dans le logiciel EcoStruxure Machine Expert.

Février 2020

TeSysisland_002.100.016.sedp

02,0100

Patch du logiciel embarqué version 2.1.0.13 avec certification Achilles.

Janvier 2020

TeSysisland_002.100.013.sedp

02,0100

Communication PROFINET et PROFIBUS et nouveaux avatars. La version du logiciel embarqué n’est pas compatible avec la bibliothèque EcoStruxure Machine Expert.

2019 juin

TeSysisland_001.100.013.sedp

01,0100

Version initiale

Logiciel embarqué du coupleur de bus

Le logiciel embarqué du coupleur de bus peut être mis à jour sur les coupleurs de bus TeSys island suivants :

  • TPRBCEIP (Ethernet IP/Modbus TCP)

  • TPRBCPFN (PROFINET)

  • TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)

Code QR pour cette page

Contenu utile ?