DOCA0224FR-00

Présentation

TeSys island fournit un système connecté et personnalisé pour la commande et la gestion directes des charges basse tension. L’island optimise la disponibilité des modules physiques avec des capacités intégrées de gestion de pré-alarme.

TeSys island est destiné aux machines de performance et de haute performance avec des architectures d’automatisme basées sur des réseaux à haut débit connectant des équipements à un automate. Les machines fonctionnant à des cadences de production élevées doivent éviter les arrêts de production non planifiés, qui peuvent être extrêmement coûteux. TeSys island aide à réduire les temps d’arrêt imprévus grâce à la maintenance prédictive, afin que les réparations soient effectuées dans les fenêtres de maintenance planifiées.

TeSys island est totalement intégré à l’environnement de programmation des automates à l’aide d’objets numériques. TeSys island fait partie intégrante de la gamme EcoStruxure, qui combine des produits et packages logiciels en solutions d’automatisme pour intégrateurs OEM et constructeurs de machines. Le système prend également en charge l’intégration à des automates tiers.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?