Version 003.000.002
-
Effectuez une mise à niveau de 001.100.013/002.100.016 vers 002.200.008/002.300.006.
-
Effectuez une mise à niveau de 002.200.008/002.300.006 vers 003.000.002.
Nouvelles fonctionnalités
-
Avatar d’ dans l’Optimisation des E/S
La fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager leurs équipements d’E/S entre différents avatars et de les optimiser afin de réduire le nombre d’équipements d’E/S requis pour chaque TeSys island.
L’utilisateur peut également utiliser la fonctionnalité , qui supprimera définitivement les équipements AIOM/DIOM libres de la configuration TeSys island.
-
FLA peut être configuré par le biais des registres Modbus TCP.
Bugs corrigés
Lorsque vous appuyez sur le bouton d’arrêt d’urgence, toute l’alimentation des modules TeSys island est coupée.
Problèmes connus
-
Dans l’AFFECTATION DES PORTS D’E/S, si le type d’entrée analogique est différent du type de sortie analogique et si l’entrée analogique est connectée à la sortie analogique, un événement d’équipement d’avatar se produit.
Solution : Utilisez le même type d’entrée et de sortie analogiques.
-
La communication ne peut pas être établie entre Ecostruxure Control Expert et TeSys island s’il y a 15 avatars ou plus dans une même configuration TeSys island.