Kompatibilität
In der nachstehenden Tabelle wird die Kompatibilität digitaler Tools mit dem TeSys island-System in aktuellen Versionen aufgeführt.
Konfiguration/Programmiersoftware |
TeSys island-Firmwareversion |
||||
---|---|---|---|---|---|
TeSysisland_001.100.0013.sedp |
TeSysisland_002.100.016.sedp |
TeSysisland_002.200.008.sedp |
TeSysisland_002.300.006.sedp |
||
DTM (SoMove oder beliebiger anderer FDT-Container) |
DTM v1.0.1401 |
✔ |
X |
X |
X |
DTM v1.1.0 |
✔ |
X |
X |
X |
|
DTM v2.1.1 |
✔ |
✔ |
X |
X |
|
HINWEIS: DTM v2.1.1 ist nur bei Verwendung von Modbus TCP oder EtherNet/IP
sowie mit bereits vorhandenen Gerät- und Lastavataren kompatibel.
|
|||||
DTM v2.2.0 oder DTM v2.2.1 (Äquivalent) |
X |
X |
✔ |
✔ |
|
DTM v2.3.0 |
X |
X |
X |
✔ |
|
EcoStruxure Machine Expert |
EcoStruxure Machine Expert v1.1 oder v1.2 Funktionsblockbibliothek: 1.0.15.0 Gerätebeschreibung:
|
✔ |
X |
X |
X |
EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 Funktionsblockbibliothek: 2.0.2.0 Gerätebeschreibung:
|
X |
X |
✔ |
✔ |
|
EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1 |
TeSys island-Bibliothek 2021 PSx DTM-Bibliotheksversion: 3.14.54 SPS M580 – CPU-Firmware 3.20 |
X |
X |
✔ |
✔ |
HINWEIS: EcoStruxure Control Expert ist
mit TeSys island v002.200.008 kompatibel, wenn er mit der TeSys island
DTM-Bibliothek v2.2.2 konfiguriert wurde.
|
|||||
Studio 5000 |
Nicht zutreffend. HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Export der L5X-Datei mit der kompatiblen
Version des DTM erfolgt.
|
||||
TIA Portal |
Bibliothek: TeSysIsland_TIAV15_V2.1.1.zal15 GSD: SCHE1135.GSD (Version 1.0) GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Export der AML-Datei mit der kompatiblen
Version des DTM erfolgt.
|
X |
✔ |
X |
X |
Bibliothek: TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15 GSD: SCHE1135.GSD (Version 2.0) GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Export der AML-Datei mit der kompatiblen
Version des DTM erfolgt.
|
X |
X |
✔ |
✔ |