DOCA0224DE-00

Firmware auf dem Buskoppler aktualisieren

Die Firmware auf dem Buskoppler kann mithilfe der DTM-Bibliothek (Device Type Manager) oder einer Micro-SD-Karte aktualisiert werden. Einzelheiten zur Aktualisierung der Buskoppler-Firmware mit einer Micro-SD-Karte finden Sie in der TeSys island – Betriebsanleitung.

Führen Sie das nachstehende Verfahren durch, um die Firmware auf dem Buskoppler mithilfe der DTM-Bibliothek zu aktualisieren:

  1. Aktualisieren Sie die TeSys island DTM-Bibliothek auf Version 2.3.0.

  2. Klicken Sie in SoMove (FDT-Container) auf Laden von Gerät, um eine Verbindung zwischen der DTM-Bibliothek und dem TeSys island-System herzustellen.

  3. Führen Sie die Firmwareaktualisierung über die DTM-Bibliothek durch.

  4. Schalten Sie das TeSys island-System spannungsfrei.

    HINWEIS: Schalten Sie den Buskoppler aus und wieder ein, um die Firmwareaktualisierung anzuwenden.
  5. Klicken Sie in SoMove auf Speichern in Gerät, um eine Verbindung mit dem TeSys island-System herzustellen.

    Ergebnis:

    • Der Buskoppler wurde so konfiguriert, dass er die neue Version der DTM-Bibliothek verwendet.

    • Das System ist mit der neuesten Firmware sowie DTM-Bibliothek betriebsbereit

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?