Versionsverlauf
Die nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenfassung aller TeSys island-Firmwarepakete und der jeweiligen Buskopplerversion:
Datum |
SEDP-Paketversion |
Buskoppler-Version |
Hinweise |
---|---|---|---|
2021. September |
TeSysisland_002.300.006.sedp |
002,300 |
Version mit Dahlander und einigen Sicherheitsverbesserungen. |
2020. Mai |
TeSysisland_002.200.008.sedp |
02,0200 |
Version mit erweiterten lokalen Steuermodi und deren Integration in die EcoStruxure Machine Expert-Software. |
Februar 2020 |
TeSysisland_002.100.016.sedp |
02,0100 |
Patch von Firmwareversion 2.1.0.13 mit Achilles-Zertifizierung. |
2020. Januar |
TeSysisland_002.100.013.sedp |
02,0100 |
Version mit PROFINET- und PROFIBUS-Kommunikation sowie neuen Avatars. Die Firmwareversion ist nicht mit der EcoStruxure Machine Expert-Bibliothek kompatibel. |
2019. Juni |
TeSysisland_001.100.013.sedp |
01,0100 |
Erstveröffentlichung |
Buskoppler-Firmware
Die Buskoppler-Firmware kann auf den folgenden TeSys island-Buskopplern aktualisiert werden:
-
TPRBCEIP (Ethernet IP/Modbus TCP)
-
TPRBCPFN (PROFINET)
-
TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)