DOCA0224DE-00

Firmwareversion 002.200.008

Fehlerkorrekturen

  • Die im DTM festgelegte PROFIBUS-Knoten-ID (Node-ID) wurde nicht im Buskoppler registriert.

  • Die Funktion „Vorgeschaltet liegt Spannung an“ wurde im DTM nicht durch die Spannungseinstellung für den TeSys-Avatar kalibriert. Diese Kalibrierung dient dazu, Fehlalarme zu verhindern, wenn ein vorgeschalteter Leistungsschalter geöffnet ist.

  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen des Webservers.

Neue Funktionen

  • Für 6 Last-Avatars wurde über das Digital-E/A-Modul (DIOM) ein optionaler Lokaler Steuerungsmodus, einschließlich PV-Schaltern/Eingängen (Prozessvariablen), Manueller Eingriffsoption sowie Bypass-Modus, hinzugefügt.

  • Für die EcoStruxure™ Machine Expert-Software wurden Funktionsblockbibliotheken aktualisiert.

  • Die benutzerdefinierte Avatar-Funktion wurde hinzugefügt, um Konfigurationen benutzerdefinierter Avatars in einzelnen DTM-Bibliotheken zu speichern, sodass sie wiederverwendet werden können.

  • Der Befehl zum Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen wurde hinzugefügt, um das TeSys island-System von jedem Betriebszustand aus zurücksetzen zu können.

  • Zur Vereinfachung der Verdrahtung von Digital- und Analog-E/A-Modulen in DTM und OMT (Betriebs- und Wartungstool) wurde eine Anleitung für die dynamische Portzuordnung hinzugefügt.

  • Für Modbus TCP- und EtherNet/IP-Verkehr wurde die IP-Positivlisten-Einstellung aktiviert.

  • Prognosealarme (PA) wurden hinzugefügt, um Prozessvariablen ein Alarmsignal zuzuweisen, sodass eine textbasierte Warnung versendet wird.

  • Für das manuelle Modbus TCP-Protokoll (Kommunikationsverlust) wurde ein neues Statusregister 1098 integriert.

Bekannte Probleme

Funktion

Anmerkung/Problemumgehung

Die Achilles-Zertifizierung gilt nicht für Firmwareversion 002.200.008.

Vorhergehende Firmwareversion 2.1.0.16 ist mit Achilles-Zertifizierung verfügbar. Firmwareversion 2.2.0.8 enthält keine wesentlichen Änderungen, die die Leistung von Achilles beeinträchtigen würden. Es wurde lediglich kein Zertifizierungsprozess durchgeführt.

PTC binär (Positiver Temperaturkoeffizient) als PV-Eingang

PTC binär funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn er als Eingangstyp für einen PV-Eingang konfiguriert ist.

Verwenden Sie für den Motorüberhitzungsschutz (PV-Eingänge und PTC binär) ausschließlich echte Analogsignale.

Keine GSD-Datei-Übereinstimmung (General Station Description)

Der Buskoppler (TPRBCPFB) wechselt aufgrund von Nichtübereinstimmung der GSD-Dateiversionen in den nicht-betriebsbereiten Zustand.

Versetzen Sie den Buskoppler durch Aus- und Wiedereinschaltung zurück in den Betriebszustand und aktualisieren Sie das TIA Portal mit der neuesten GSD-Datei.

MAC-Adresse

Auf der Vorderseite des Buskopplers (TPRBCPFB) ist keine MAC-Adresse aufgedruckt.

Die MAC-Adresse befindet sich auf einem Aufkleber an der Rückseite des Buskopplers. Sie kann auch über die Netzwerkerkennung abgerufen werden.

Der Buskoppler wechselt in den Zustand „Geringfügiges Ereignis“ (nicht betriebsbereit), wenn der Firmware-Download durch einen Kommunikationsverlust mit dem PC unterbrochen wird.

Verwenden Sie ausschließlich die SoMove-Software, um Firmware herunterzuladen.

Reagiert das Gerät aufgrund eines Kommunikationsverlustes während der Firmwareaktualisierung nicht mehr, lässt sich der Buskoppler durch Aus- und Wiedereinschaltung zurückzusetzen. Daraufhin kann der Firmware-Download erneut gestartet werden.

Der Unterstromalarm tritt auf, wenn der Motor ausgeschaltet ist.

Ist der Unterstromalarm aktiviert, so löst er bei Abschaltung des Motors einen Alarm aus. Der Alarmzähler für den Unterstrom wird daher einen höheren Wert aufweisen als erwartet.

Wenn das OMT über den Google Chrome-Browser auf einem iPad geöffnet wird, lädt das Gerät die Systemprotokolle nicht herunter.

HINWEIS: Dies ist ein bekanntes Problem in Apple iOS.

Verwenden Sie zum Öffnen des OMT eine andere Plattform wie beispielsweise ein iPhone, einen PC o. Ä.

Wird der Netzwerkname nach dem Bootvorgang geändert, erfolgt die Aktualisierung des Netzwerknamens in der DPWS-Antwort erst nach der Aus- und Wiedereinschaltung.

Dieses Problem kann durch Aus- und Wiedereinschaltung behoben werden.

HINWEIS: Der aktualisierte Netzwerkname wird in allen anderen Protokollen (nämlich DHCP) umgehend verwendet. DPWS ist das einzig betroffene Protokoll.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?