DOCA0224DE-02

Kompatibilität

Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Kompatibilität der digitalen Tools mit dem TeSys island -Modul in aktiven Versionen.

Konfigurations-/Programmiersoftware

TeSys island-Firmwareversion

TeSysisland_001.100.0013.sedp

TeSysisland_002.100.016.sedp

TeSysisland_002.200.008.sedp

TeSysisland_002.300.006.sedp

TeSysisland_003.000.001.sedp

TeSysisland_003.000.002.sedp

TeSysisland_003.001.001.sedp

DTM (SoMove oder ein beliebiger FDT-Container)

DTM v1.0.1401

X

X

X

X

X

X

DTM v1.1.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.1.1

X

X

X

X

X

HINWEIS: DTM v2.1.1 ist bei Verwendung von Modbus TCP oder EtherNet/IP kompatibel und nur für zuvor vorhandene Geräte- und Last-Avatars.

DTM v2.2.0 oder DTM v2.2.1 (Äquivalent)

X

X

X

X

X

DTM v2.3.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.4.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.4.1

X

X

X

X

X

DTM v2.4.2

X

X

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure Machine Expert v1.1 oder v1.2

Funktionsblock-Bibliothek: 1.0.15.0

Gerätebeschreibung:

  • Modbus TCP : 1.1.0.0

  • Ethernet/IP : 1.1.0.0

X

X

X

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 oder höher

Funktionsblock-Bibliothek: 2.0.2.0

Gerätebeschreibung:

  • Modbus TCP : 1.1.6

  • Ethernet/IP : 1.1.7

X

X

**

**

**

HINWEIS: ** EcoStruxure Machine Expert ist nicht kompatibel, wenn Änderungen an der E/A-SCHNITTSTELLENZUWEISUNG vorgenommen wurden.
HINWEIS: ** Die Funktionsblock-Bibliothek für SPS mit Machine Expert über das Modbus TCP-Protokoll ist nicht kompatibel.

Problemumgehung: Verwenden Sie die Schneider Electric Machine Expert-SPS mit Modbus TCP als Drittanbieter-SPS.

EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1 oder höher

TeSys island-Bibliothek 2021

PSx DTM-Bibliotheksversion: 3.14.54

SPS M580 – CPU-Firmware 3.20

X

X

*

*

*

HINWEIS: * EcoStruxure Control Expert ist nicht kompatibel, wenn Änderungen an der E/A-SCHNITTSTELLENZUWEISUNG vorgenommen wurden.

Studio 5000 V30 oder höher

n.z.

n.z.

n.z.

n.z.

n.z.

*

*

*

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Export der L5X-Datei mit der kompatiblen Version des DTM erfolgt.
HINWEIS: * Studio 5000 ist nicht kompatibel, wenn Änderungen an der E/A-SCHNITTSTELLENZUWEISUNG vorgenommen wurden.

TIA Portal V15 oder höher

Bibliothek: TeSysisland_TIAV15_V2.1.1.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (Version 1.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Export der AML-Datei mit der kompatiblen Version des DTM erfolgt.

X

X

X

X

X

X

Bibliothek: TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (Version 2.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Export der AML-Datei mit der kompatiblen Version des DTM erfolgt.

X

X

*

*

*

HINWEIS: * Das TIA Portal ist nicht kompatibel, wenn Änderungen an der E/A-SCHNITTSTELLENZUWEISUNG vorgenommen wurden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?