DOCA0224DE-02

Version 003.000.002

HINWEIS: Wenn eine Firmware-Aktualisierung von Version 001.100.013/002.100.016 auf Version 003.000.002 durchgeführt werden soll, muss sie zweimal durchgeführt werden:
  1. Führen Sie eine Aktualisierung von Version 001.100.013/002.100.016 auf Version 002.200.008/002.300.006 durch.

  2. Führen Sie eine Aktualisierung von Version 002.200.008/002.300.006 auf Version 003.000.002 durch.

Neue Funktionen

  • Leistungsschnittstelle mit E/A-Avatar mit E/A-Optimierung

    Mit der Funktion E/A-Optimierung können Benutzer ihre E/A-Geräte über verschiedene avatars gemeinsam verwenden und sie optimieren, um die pro TeSys island erforderliche Anzahl an E/A-Geräten zu verringern.

    Benutzer können zudem die Funktion Geräteoptimierung verwenden, die unbenutzte AIOM-/DIOM-Geräte dauerhaft aus der TeSys island-Konfiguration entfernt.

  • FLA kann über Modbus TCP-Register konfiguriert werden.

HINWEIS: Die E/A-Standardschnittstellen, die einem PIM mit E/A-avatar zugewiesen sind, können nicht entfernt oder optimiert werden.

Korrigierte Fehler

Wenn der Not-Halt-Taster gedrückt wird, wird die Stromversorgung aller Module auf dem TeSys island unterbrochen.

Bekannte Probleme

  •  Wenn sich in der E/A-SCHNITTSTELLENZUWEISUNG der Analogeingangstyp vom Analogausgangstyp unterscheidet und wenn der Analogeingang mit dem Analogausgang verbunden ist, tritt ein avatar-Geräteereignis auf.

    Problemumgehung: Verwenden Sie Analogeingänge und Analogausgänge desselben Typs.

  • Es kann keine Kommunikation zwischen EcoStruxure Control Expert und TeSys island aufgebaut werden, wenn sich 15 oder mehr Avatars in der TeSys island-Konfiguration befinden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.