Compatibilità
La tabella seguente indica la compatibilità degli strumenti digitali con il sistema TeSys island nelle versioni attive.
Software di configurazione/programmazione |
Versione del firmware di TeSys island |
||||
---|---|---|---|---|---|
TeSysisland_001.100.0013.sedp |
TeSysisland_002.100.016.sedp |
TeSysisland_002.200.008.sedp |
TeSysisland_002.300.006.sedp |
||
DTM (SoMove o un container FDT) |
DTM v1.0.1401 |
✔ |
X |
X |
X |
DTM v1.1.0 |
✔ |
X |
X |
X |
|
DTM v2.1.1 |
✔ |
✔ |
X |
X |
|
NOTA: DTM v2.1.1 è compatibile solo con Modbus TCP o EtherNet/IP,
con il dispositivo precedente e gli avatar di carico.
|
|||||
DTM v2.2.0 o DTM v2.2.1 (equivalente) |
X |
X |
✔ |
✔ |
|
DTM v2.3.0 |
X |
X |
X |
✔ |
|
EcoStruxure Machine Expert |
EcoStruxure Machine Expert v1.1 o v1.2 Libreria blocco di funzione: 1.0.15.0 Descrizione del dispositivo:
|
✔ |
X |
X |
X |
EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 Libreria blocco di funzione: 2.0.2.0 Descrizione del dispositivo:
|
X |
X |
✔ |
✔ |
|
EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1 |
Libreria TeSys island 2021 Versione della libreria PSx DTM: 3.14.54 PLC M580, firmware CPU 3.20 |
X |
X |
✔ |
✔ |
NOTA: EcoStruxure Control Expert è
compatibile con TeSys island v002.200.008 se configurato con la libreria
DTM di TeSys island v2.2.2.
|
|||||
Studio 5000 |
ND NOTA: Verificare che l'esportazione del file L5X venga eseguita con
la versione compatibile di DTM.
|
||||
Portale TIA |
Libreria: TeSysIsland_TIAV15_V2.1.1.zal15 GSD: SCHE1135.GSD (revisione 1.0) GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml NOTA: Verificare che l'esportazione del file AML venga eseguita
con la versione compatibile di DTM.
|
X |
✔ |
X |
X |
Libreria: TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15 GSD: SCHE1135.GSD (revisione 2.0) GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml NOTA: Verificare che l'esportazione del file AML venga eseguita
con la versione compatibile di DTM.
|
X |
X |
✔ |
✔ |