DOCA0224IT-00

Procedura di aggiornamento del firmware del bus coupler

È possibile aggiornare il firmware del bus coupler mediante la libreria Device Type Manager (DTM) o una scheda micro SD. Per la procedura di aggiornamento del firmware del bus coupler con la scheda micro SD, consultare TeSys island: guida operativa.

Eseguire la procedura seguente per aggiornare il firmware del bus coupler mediante la libreria DTM:

  1. Aggiornare la libreria DTM di TeSys island alla versione 2.3.0.

  2. Fare clic su Carica da dispositivo su SoMove (container FDT) per collegare la libreria DTM al sistema TeSys island.

  3. Aggiornare il firmware mediante la libreria DTM.

  4. Scollegare il sistema TeSys island.

    NOTA: Eseguire un ciclo di accensione/spegnimento del bus coupler per applicare l'aggiornamento del firmware.
  5. Fare clic su Memorizza in dispositivo in SoMove per connettersi al sistema TeSys island.

    Risultato:

    • la nuova versione della libreria DTM è configurata sul bus coupler.

    • Il sistema è pronto per funzionare con la versione più recente del firmware e della libreria DTM.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?