DOCA0224IT-00

Cronologia delle versioni

La tabella seguente fornisce un riepilogo di ciascun pacchetto del firmware TeSys island e della versione del bus coupler:

Date

Versione del pacchetto SEDP

Versione del bus coupler

Note

Settembre 2021

TeSysisland_002.300.006.sedp

002,300

Release con Dahlander e alcuni miglioramenti della sicurezza.

Maggio 2020

TeSysisland_002.200.008.sedp

02,0200

Release con modalità di controllo locale estesa e integrazione nel software EcoStruxure Machine Expert.

Febbraio 2020

TeSysisland_002.100.016.sedp

02,0100

Patch della versione del firmware 2.1.0.13 con certificazione Achilles.

Gennaio 2020

TeSysisland_002.100.013.sedp

02,0100

Distribuzione della comunicazione PROFINET e PROFIBUS e dei nuovi avatar. La versione firmware non è compatibile con la libreria EcoStruxure Machine Expert.

Giugno 2019

TeSysisland_001.100.013.sedp

01,0100

Release iniziale

Firmware del bus coupler

È possibile aggiornare il firmware del bus coupler sui seguenti bus coupler di TeSys island:

  • TPRBCEIP (Ethernet IP/Modbus TCP)

  • TPRBCPFN (PROFINET)

  • TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?