DOCA0224IT-00

Versione del firmware 002.300.006

Correzione dei bug

  • La transizione tra stati non ha reimpostato gli ingressi logici dell'avatar.

  • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ha causato un grave errore nel servizio Ethernet, se reindirizzato attraverso un'altra TeSys island.

  • Il bus coupler non è entrato nella modalità di interruzione dell'alimentazione, se alimentato dal segnale 12 V.

  • Le informazioni sugli asset di tensione dal modulo di interfaccia della tensione (VIM) indicavano un ridimensionamento errato.

  • Gli accessori DTM non erano corretti per gli starter formato 3 (era visualizzata la dimensione di 1 kit).

  • La potenza attiva e quella reattiva totale per l'avatar di sistema include gli avatar senza il monitoraggio energia abilitato.

  • È stata rilevata una frequenza basata sulla tensione A-C (e non A-N) se configurata per la monofase.

Nuove funzioni

  • Aggiunta della modalità di controllo Dahlander quando Controllo Dahlander abilitato è su .

  • Aggiunta del Gestore certificato a TeSys island per configurare il certificato di sicurezza.

  • Miglioramenti della sicurezza informatica.

  • Quando il bus coupler è in Fallback IP, non è previsto un doppio controllo dell'indirizzo IP.

Problemi noti

  • Lo stato della modalità locale non ha funzionato per "Trasportatore a un senso di marcia, SIL Stop, Cat C. 1/2" e "Trasportatore a due sensi di marcia, SIL Stop, Cat C. 1/2".

  • Carica da dispositivo non funziona in presenza di più di 16 starter nella configurazione.

    Il problema interessa tutti i precedenti pacchetti firmware di TeSys island.

    Soluzione alternativa: salvare le configurazioni nel software SoMove o EcoStruxure Machine Expert e connettersi al dispositivo senza utilizzare Carica da dispositivo.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?