DOCA0224IT-02

Versione 002.300.006

Nuove funzionalità

  • La modalità di controllo Dahlander viene aggiunta quando Controllo Dahlander abilitato è .

  • Il Gestore certificato viene aggiunto per configurare il certificato di sicurezza del modulo di TeSys island.

  • Miglioramenti della sicurezza informatica.

  • Quando il bus coupler è in posizione di fallback IP, non si verifica alcun doppio controllo dell'indirizzo IP.

Bug risolti

  • La transizione tra stati non reimposta gli ingressi logici dell'avatar.

  • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ha causato un errore grave o un guasto nel servizio Ethernet se instradato attraverso un altro modulo di TeSys island.

  • Il bus coupler non è entrato in modalità di interruzione dell'alimentazione quando viene alimentato dal segnale 12 V.

  • Le informazioni sugli asset di tensione dal modulo interfaccia di tensione (VIM) usano una scalatura errata.

  • Gli accessori DTM non erano corretti per gli starter di tre dimensioni (viene visualizzata la dimensione di 1 kit).

  • La potenza attiva e reattiva totale per l'avatar di sistema include gli avatars senza monitoraggio energia abilitato.

  • È stata rilevata una frequenza dovuta alla tensione CA e non alla A-N quando è configurata per la monofase.

Problemi noti

  • Lo stato della modalità locale non ha funzionato per il trasportatore a un senso di marcia, SIL Stop. categoria cablaggio 1/2 e il trasportatore a due sensi di marcia, SIL Stop, categoria cablaggio 1/2.

  • Carica da dispositivo non funziona in assenza di oltre 16 starter SIL nella configurazione.

    Questo problema è presente in tutti i pacchetti precedenti del firmware di TeSys island.

    Soluzione: Salvare le configurazioni in SoMove o nel software EcoStruxure Machine Expert e collegarsi al dispositivo senza utilizzare Carica da dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?