DOCA0224IT-02

Versione 003.001.001

Nuove funzionalità

Supporto della lingua coreana.

La KC (certificazione coreana) verrà applicata ai seguenti riferimenti commerciali:

In ambito

TPRBCEIP

Bus coupler Ethernet/IP

TPRBCPFN

Bus coupler PROFINET

TPRDG4X2

Modulo I/O digitale

TPRST009

Starter standard 9 A

TPRST025

Starter standard 25 A

TPRST038

Starter standard 38 A

TPRST065

Starter standard 65 A

TPRST080

Starter standard 80 A

TPRVM001

Modulo di interfaccia della tensione

TPRAN2X1

Modulo I/O analogico

Fuori ambito

TPRBCPFB

Bus coupler PROFIBUS

TPRPM009

Modulo interfaccia di alimentazione da 9 A

TPRPM038

Modulo interfaccia di alimentazione 38 A

TPRPM080

Modulo interfaccia di alimentazione 80 A

TPRSM001

Modulo interfaccia SIL

TPRSS009

Starter SIL 9 A

TPRSS025

Starter SIL 25 A

TPRSS038

Starter SIL 38 A

TPRSS065

Starter SIL 65 A

TPRSS080

Starter SIL 80 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?