DOCA0224PTBR-02

Versão 002.200.008

Novos recursos

  • Opção Modo de controle local que inclui interruptores ou entradas de variável de processo (PV), substituição do modo manual e modo bypass adicionado pelo Módulo de E/S digital (DIOM) a seis cargas de avatars.

  • As bibliotecas de blocos de funções foram atualizadas para o software EcoStruxure™ Machine Expert.

  • A função avatar personalizada é adicionada para salvar as configurações do avatar personalizado para reutilização em bibliotecas do DTM.

  • O comando de redefinição de fábrica foi adicionado para redefinir o TeSys island módulo em qualquer um de seus estados operacionais.

  • O Guia de mapeamento de portas dinâmicas foi adicionado para facilitar a fiação de módulos de E/S digital e analógica em DTM e a Ferramenta de Operação e Manutenção (OMT).

  • A lista de permissões de IP está ativada para Modbus TCP e EtherNet/IP tráfego.

  • Alarmes preditivos (AP) são adicionados para associar uma variável de processo a um sinal de alarme para enviar um alerta com base em texto.

  • Novo registro de pulsação 1098 integrado para o protocolo manual Modbus TCP (perda de comunicação).

Erros corrigidos

  • A ID do nó PROFIBUS definida no DTM não foi registrada na interface de rede.

  • A função de tensão upstream não foi calibrada pela configuração de tensão para o avatar do TeSys no DTM. Essa calibração evitaria os falsos positivos quando um disjuntor upstream é aberto.

  • Recursos de segurança aprimorados do servidor da web.

Problemas conhecidos

Função

Comentário ou solução alternativa

A certificação Achilles não é aplicável à versão 002.200.008 do firmware.

A versão 2.1.0.16 do firmware anterior com certificação Achilles está disponível. Não há mudanças substanciais que afetem o desempenho Achilles na versão 2.2.0.8 do firmware. Apenas o processo de certificação não foi executado.

Binário de coeficiente de temperatura positiva (PTC) como entrada de PV

O sensor digital PTC não funciona corretamente quando configurado como o tipo de entrada para uma entrada de PV.

Use somente sinais analógicos reais para entradas de PV e o sensor digital PTC para proteção contra superaquecimento do motor.

Incompatibilidade de arquivo GSD (General Station Description)

A interface de rede (TPRBCPFB ) entra em estado não operacional devido à incompatibilidade de versões de arquivo GSD.

Recupere a interface de rede com um ciclo de energização e atualize o TIA Portal com o arquivo GSD mais recente.

Endereço MAC

Nenhum endereço MAC impresso na face da interface de rede (TPRBCPFB ).

O endereço MAC pode ser localizado no adesivo na parte traseira da interface de rede ou acessado pela descoberta de rede.

A interface de rede entrará no estado de evento secundário (não operacional) se o processo de download de firmware for interrompido por perda de comunicação com o PC.

Usar somente o software SoMove para baixar o firmware.

Se o dispositivo deixar de responder devido à perda de comunicação durante a atualização do firmware, um ciclo de energização reinicializará a interface de rede, e o download do firmware poderá ser tentado novamente.

Ocorre um alarme de subcorrente quando o motor é desligado.

Quando o motor é desligado, isso resulta em um alarme de subcorrente, se o alarme estiver habilitado. Assim, o contador de alarme de subcorrente será maior que o esperado.

Abrir a OMT pelo navegador Google Chrome no dispositivo iPad não baixa os logs do sistema.

NOTA: Esse é um problema conhecido do Apple iOS.

Use plataformas diferentes, como iPhone, PC etc. para abrir a OMT.

Se o nome da rede for alterado após a inicialização, o nome da rede usado na resposta do DPWS não será atualizado até o ciclo de energia.

Um ciclo de energização corrige o problema.

NOTA: O nome de rede atualizado é usado em todos os outros protocolos (ou seja, DHCP) imediatamente. O DPWS é o único protocolo afetado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?