DOCA0224RU-00

Программное обеспечение для конфигурации

Ниже указано совместимое программное обеспечение и библиотека DTM, требуемые для конфигурации и использования системы TeSys island:

  • SoMove v2.9.0

  • EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 или выше

  • EcoStruxure Control Expert v15.0 SP1

  • Библиотека TeSys island DTM v2.3.0

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.