DOCA0224RU-00

Версия прошивки 002.300.006

Исправлены ошибки

  • Изменение состояний не приводило к сбросу логических входов аватара.

  • Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) приводил к серьезным ошибкам или отказу службы Ethernet при маршрутизации через другой TeSys island.

  • Модуль удаленного подключения не переходил в режим отказа электропитания при подаче в качестве питания сигнала 12 В.

  • Данные о напряжении, поступающие от интерфейсного модуля напряжения (VIM), имеют неправильную размерность.

  • Дополнительное оборудование DTM не подходило для пускателей размера 3 (отображались как размер 1).

  • Суммарная активная мощность и суммарная реактивная мощность для системного аватара включали аватары без включенного контроля энергопотребления.

  • В однофазной конфигурации частота определялась по напряжению А-С вместо А-N.

Новые возможности

  • Если параметр Управление Даландера включено имеет значение Да, добавляется режим управления двигателем Даландера.

  • Добавлен Диспетчер сертификатов для настройки сертификата безопасности для TeSys island.

  • Усовершенствования кибербезопасности.

  • Если модуль удаленного подключения имеет Fallback IP, то не проводится проверка на дублирование IP-адреса.

Известные проблемы

  • Для аватаров «Конвейер, одно направление движения - Останов SIL, кат. 1/2» и «Конвейер, два направления движения - Останов SIL, кат. 1/2» не работает статус локального режима.

  • Функция Загрузить с устройства не работает, если в конфигурации более 16 пускателей SIL.

    Проблема присутствует во всех предыдущих версиях прошивки TeSys island.

    Временное решение: Сохраните конфигурации в ПО SoMove или EcoStruxure Machine Expert и подключитесь к устройству без использования функции Загрузить с устройства.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.