Compatibilidad
En la siguiente tabla se muestra la compatibilidad de herramientas digitales con versiones activas del sistema TeSys island.
Software de configuración/programación |
Versión de firmware de TeSys island |
||||
---|---|---|---|---|---|
TeSysisland_001.100.0013.sedp |
TeSysisland_002.100.016.sedp |
TeSysisland_002.200.008.sedp |
TeSysisland_002.300.006.sedp |
||
DTM (SoMove o cualquier contenedor FDT) |
DTM v1.0.1401 |
✔ |
X |
X |
X |
DTM v1.1.0 |
✔ |
X |
X |
X |
|
DTM v2.1.1 |
✔ |
✔ |
X |
X |
|
NOTA: DTM v2.1.1 es compatible si se utiliza Modbus TCP o EtherNet/IP,
y solo para avatares de carga y dispositivos preexistentes.
|
|||||
DTM v2.2.0 o DTM v2.2.1 (equivalente) |
X |
X |
✔ |
✔ |
|
DTM v2.3.0 |
X |
X |
X |
✔ |
|
EcoStruxure Machine Expert |
EcoStruxure Machine Expert v1.1 o v1.2 Biblioteca de bloques de funciones: 1.0.15.0 Descripción del dispositivo:
|
✔ |
X |
X |
X |
EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 Biblioteca de bloques de funciones: 2.0.2.0 Descripción del dispositivo:
|
X |
X |
✔ |
✔ |
|
EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1 |
Biblioteca de TeSys island 2021 Versión de la biblioteca del DTM PSx: 3.14.54 PLC M580 - Firmware para CPU 3.20 |
X |
X |
✔ |
✔ |
NOTA: EcoStruxure Control Expert es compatible
con TeSys island v002.200.008 cuando se configura con la biblioteca
del DTM de TeSys island v2.2.2.
|
|||||
Studio 5000 |
NA NOTA: Asegúrese de que la exportación del archivo L5X se realiza
con una versión compatible del DTM.
|
||||
Portal TIA |
Biblioteca: TeSysIsland_TIAV15_V2.1.1.zal15 GSD: SCHE1135.GSD (revisión 1.0) GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml NOTA: Asegúrese de que la exportación del archivo AML se
realiza con una versión compatible del DTM.
|
X |
✔ |
X |
X |
Biblioteca: TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15 GSD: SCHE1135.GSD (revisión 2.0) GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml NOTA: Asegúrese de que la exportación del archivo AML se
realiza con una versión compatible del DTM.
|
X |
X |
✔ |
✔ |