DOCA0224ES-00

Procedimiento de actualización del firmware del acoplador de bus

El firmware del acoplador de bus puede actualizarse mediante la biblioteca del gestor de tipos de dispositivo (DTM) o la tarjeta micro SD. Para conocer el procedimiento de actualización del firmware del acoplador de bus mediante la tarjeta micro SD, consulte laGuía de funcionamiento de TeSys island.

Realice el siguiente procedimiento para actualizar el firmware del acoplador de bus mediante la biblioteca del DTM:

  1. Actualice la biblioteca del DTM de TeSys island a la versión 2.3.0.

  2. Haga clic en Carga desde dispositivo en SoMove (contenedor FDT) para conectar la biblioteca del DTM con el sistema TeSys island.

  3. Realice la actualización del firmware a través de la biblioteca del DTM.

  4. Desconecte el sistema TeSys island.

    NOTA: Apague y encienda el acoplador de bus para aplicar la actualización del firmware.
  5. Haga clic en Almacenar en el dispositivo en SoMove para conectar con el sistema TeSys island.

    Resultado:

    • La nueva versión de la biblioteca del DTM se configura en el acoplador de bus.

    • El sistema está listo para funcionar con el firmware y la biblioteca del DTM más recientes.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?