Historial de actualizaciones
En la siguiente tabla se proporciona un resumen de cada paquete de firmware y versión de acoplador de TeSys island:
Fecha |
Versión del paquete SEDP |
Versión del acoplador de bus |
Notas |
---|---|---|---|
2021 de septiembre |
TeSysisland_002.300.006.sedp |
002,300 |
Actualización con Dahlander y algunas mejoras de seguridad. |
2020 de mayo |
TeSysisland_002.200.008.sedp |
02,0200 |
Actualización como modos de control local ampliados e integrados en el software EcoStruxure Machine Expert. |
Febrero de 2020 |
TeSysisland_002.100.016.sedp |
02,0100 |
Parche de la versión de firmware 2.1.0.13 con certificación Achilles. |
2020 de enero |
TeSysisland_002.100.013.sedp |
02,0100 |
Actualización con comunicaciones PROFINET y PROFIBUS y nuevos avatares. La versión de firmware no es compatible con la biblioteca de EcoStruxure Machine Expert. |
2019 de junio |
TeSysisland_001.100.013.sedp |
01,0100 |
Versión inicial |
Firmware del acoplador de bus
El firmware del acoplador de bus puede actualizarse en los siguientes acopladores de bus de TeSys island:
-
TPRBCEIP (Ethernet IP/Modbus TCP)
-
TPRBCPFN (PROFINET)
-
TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)