DOCA0224ES-00

Versión de firmware 002.200.008

Errores corregidos

  • El ID de nodo de PROFIBUS establecido en el DTM no estaba registrado en el acoplador de bus.

  • La función Tensión aguas arriba no se encontraba calibrada para el ajuste de tensión del avatar TeSys en el DTM. Esta calibración evitaría los falsos positivos que se producen cuando un interruptor aguas arriba se encuentra abierto.

  • Mejora de las funciones de seguridad del servidor web.

Nuevas funciones

  • Modo de control local opcional que incluye conmutadores/entradas de variables de procesos (PV), anulación del modo manual y adición del modo de derivación a través del módulo de E/S digitales (DIOM) a 6 avatares de carga.

  • Actualización de las bibliotecas de bloques de funciones para el software EcoStruxure™ Machine Expert.

  • Adición de la función Personalizar avatar para guardar las configuraciones de avatares personalizados para utilizarlos en bibliotecas de DTM individuales.

  • Adición del comando Restablecimiento de fábrica para restablecer el sistema de TeSys island en cualquiera de sus estados operativos.

  • Adición de una guía de asignación de puertos dinámica para facilitar el cableado de los módulos de E/S digitales y analógicos en el DTM y la Herramienta de funcionamiento y mantenimiento (OTM).

  • Activación del Listado de direcciones IP permitidas para el tráfico Modbus TCP y EtherNet/IP.

  • Adición de alarmas predictivas (PA) para asociar variables de procesos con una señal de alarma para el envío de una alerta basada en texto.

  • Integración de un nuevo registro 1098 de red activa para el protocolo Modbus TCP manual (pérdida de comunicación).

Problemas conocidos

Función

Comentario/Solución temporal

La certificación Achilles no es aplicable la versión de firmware 002.200.008.

Está disponible la versión de firmware 2.1.0.16 previa con la certificación Achilles. La versión de firmware 2.2.0.8 no supone ningún cambio significativo que afecte al funcionamiento de Achilles; simplemente no se realiza el proceso de certificación.

Binario de coeficiente de temperatura positiva (PTC) como entrada de PV.

El Binario de PTC no funciona correctamente cuando se configura como tipo de entrada para una entrada de PV.

Utilice únicamente señales analógicas reales para entradas de PV y Binario de PTC para la protección contra el sobrecalentamiento del motor.

Falta de correspondencia en el archivo de descripción general de estación (GDS)

El acoplador de bus (TPRBCPFB) entra en estado no operativo debido a una falta de correspondencia entre las versiones de los archivos de GSD.

Recupere el acoplador de bus apagando y encendiendo el dispositivo y actualice el portal TIA con el archivo de GDS más reciente.

Dirección MAC

No hay ninguna dirección MAC impresa en el frontal del acoplador de bus (TPRBCPFB).

La dirección MAC puede localizarse en la pegatina de la parte posterior del acoplador de bus o consultarse a través de la función de detección de red.

El acoplador de bus experimenta un evento menor (estado no operativo) si el proceso de descarga del firmware se interrumpe debido a una pérdida de comunicación con el PC.

Utilice exclusivamente el software SoMove para descargar el firmware.

Si el dispositivo no responde debido una pérdida de comunicación durante la actualización del firmware, restablezca el acoplador de bus apagando y encendiendo el dispositivo y vuelva a intentar descargar el firmware.

Se produce una alarma de subcorriente cuando se apaga el motor.

Cuando se apaga el motor, se activa una alarma de subcorriente si la alarma se encuentra habilitada. Por tanto, el recuento del contador de alarmas de subcorriente será más alto de lo previsto.

Al abrir la OMT a través del navegador Google Chrome en dispositivos iPad, los registros del sistema no se descargan.

NOTA: Este es un problema conocido de Apple iOS.

Utilice una plataforma distinta, como un iPhone o un PC, para abrir la OTM.

Si el nombre de red se cambia tras el inicio, el nombre de red utilizado en la respuesta de DPWS no se actualiza hasta que se apaga y enciende el dispositivo.

Esta acción corregirá el problema.

NOTA: El nombre de red actualizado se utiliza en todos los demás protocolos (en especial DHCP) inmediatamente. DPWS es el único protocolo afectado.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?