Versión de firmware 002.300.006
Errores corregidos
-
La transición entre estados no restablecía las entradas de lógica de avatar.
-
El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) provocaba un fallo importante en el servicio Ethernet si se enrutaba a través de otra TeSys island.
-
El acoplador de bus no pasaba a modo de fallo de potencia al alimentarse con una señal de 12 V.
-
La información de activos de tensión del módulo de interfaz de tensión (VIM) presentaba un escalada incorrecto.
-
Los accesorios del DTM no eran correctos para arrancadores del tamaño 3 (presentaban el tamaño de los kits de 1).
-
La potencia activa total y la potencia reactiva total del avatar del sistema incluyen avatares que no tenían la supervisión de energía habilitada.
-
En la configuración monofásica, la frecuencia se detectaba a partir de la tensión A-C en lugar de a partir de la tensión A-N.
Nuevas funciones
-
El modo control Dahlander control se añade cuando se selecciona Sí para Control Dahlander habilitado .
-
Se añade un Gestor de certificados para configurar el certificado de seguridad de TeSys island.
-
Mejoras de ciberseguridad.
-
Cuando el acoplador de bus se encuentra en IP de retorno, no se realizará una comprobación de IP duplicada.
Problemas conocidos
-
El estado de modo local no funciona para Transportador de una dirección - Parada SIL, Cat. cableado 1/2 y Transportador de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2
-
Carga desde dispositivo no funciona cuando hay más de 16 arrancadores SIL en la configuración.
Este problema es común a todos los paquetes de firmware previos de TeSys island.
Solución temporal: Guarde las configuraciones en el software SoMove o EcoStruxure Machine Expert y conecte con el dispositivo mediante Carga desde dispositivo.