DOCA0224ES-02

Compatibilidad

La siguiente tabla muestra la compatibilidad de las herramientas digitales con el módulo de TeSys island en las versiones activas.

Software de configuración/programación

Versión de firmware de TeSys island

TeSysisland_001.100.0013.sedp

TeSysisland_002.100.016.sedp

TeSysisland_002.200.008.sedp

TeSysisland_002.300.006.sedp

TeSysisland_003.000.001.sedp

TeSysisland_003.000.002.sedp

TeSysisland_003.001.001.sedp

DTM (SoMove o cualquier contenedor FDT)

DTM v1.0.1401

X

X

X

X

X

X

DTM v1.1.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.1.1

X

X

X

X

X

NOTA: La v2.1.1 de DTM es compatible cuando se utiliza Modbus TCP o EtherNet/IP y solo para avatares de dispositivo y carga existentes anteriormente.

DTM v2.2.0 o DTM v2.2.1 (equivalente)

X

X

X

X

X

DTM v2.3.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.4.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.4.1

X

X

X

X

X

DTM v2.4.2

X

X

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure Machine Expert v1.1 o v1.2

Biblioteca de bloques de funciones: 1.0.15.0

Descripción del dispositivo:

  • Modbus TCP: 1.1.0.0

  • Ethernet/IP: 1.1.0.0

X

X

X

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 o posterior

Biblioteca de bloques de funciones: 2.0.2.0

Descripción del dispositivo:

  • Modbus TCP: 1.1.6

  • Ethernet/IP: 1.1.7

X

X

**

**

**

NOTA: **EcoStruxure Machine Expert no es compatible si hay cambios en la ASIGNACIÓN DE PUERTOS DE E/S.
NOTA: **La biblioteca de bloques de funciones para PLC con Machine Expert en el protocolo Modbus TCP no es compatible.

Solución: Utilice los PLC Modbus TCP de Schneider Electric Machine Expert como PLC de terceros.

EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1 o posterior

Biblioteca de 2021 de TeSys Island

Versión de biblioteca DTM de PSx: 3.14.54

PLC M580 - firmware de CPU 3.20

X

X

*

*

*

NOTA: *EcoStruxure Control Expert no es compatible si se producen cambios en la ASIGNACIÓN DE PUERTOS DE E/S.

Studio 5000 V30 o posterior

NA

NA

NA

NA

NA

*

*

*

NOTA: Asegúrese de que la exportación del archivo L5X se realiza con la versión compatible de DTM.
NOTA: *Studio 5000 no es compatible, si hay cambios en la ASIGNACIÓN DE PUERTOS DE E/S.

Portal de TIA V15 o posterior

Biblioteca: TeSysisland_TIAV15_V2.1.1.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (revisión 1.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml

NOTA: Asegúrese de que la exportación del archivo AML se realiza con la versión compatible de DTM.

X

X

X

X

X

X

Biblioteca: TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (revisión 2.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml

NOTA: Asegúrese de que la exportación del archivo AML se realiza con la versión compatible de DTM.

X

X

*

*

*

NOTA: *El portal de TIA no es compatible si se producen cambios en la ASIGNACIÓN DE PUERTOS DE E/S.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?