DOCA0224ES-02

Procedimiento de actualización del firmware del acoplador de bus

Es posible actualizar el firmware del acoplador de bus mediante la biblioteca Device Type Manager (DTM) o la tarjeta micro SD. Para conocer el procedimiento de actualización del firmware del acoplador de bus usando una tarjeta micro SD, consulte la Guía de sistema, instalación y funcionamiento de TeSys island.

Realice el siguiente procedimiento para actualizar el firmware del acoplador de bus mediante DTM library:

  1. Actualice la biblioteca de TeSys island DTM Library a la versión 2.4.2.

  2. Haga clic en Carga desde dispositivo en SoMove (contenedor FDT) para conectar la DTM library con el módulo de TeSys island.

  3. Actualice el firmware mediante DTM library.

  4. Desconecte el módulo de TeSys island.

    NOTA: Apague y encienda el acoplador de bus para aplicar la actualización de firmware.
  5. Haga clic en Almacenar en el dispositivo en SoMove para conectar con el módulo de TeSys island.

    Resultado:

    • Se ha configurado la nueva de DTM library en el acoplador de bus.

    • El sistema está listo para funcionar con el firmware más reciente y la DTM library.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.