DOCA0224ES-02

Historial de versiones de firmware

La siguiente tabla resume cada paquete de firmware de TeSys island y la versión del acoplador de bus:

Fecha

Versión del paquete SEDP

Versión del acoplador de bus

Notas

Agosto de 2023

TeSys island_003.001.001.sedp

003.001.001

Disponible en coreano.

Junio de 2023

TeSys island_003.000.002.sedp

003.000.002

El avatar de Interfaz de alimentación con E/S está habilitado para la Optimización de E/S.

Febrero de 2023

TeSys island_003.000.001.sedp

003.000.001

Las siguientes características se han actualizado:

  • Optimización de E/S

  • Control local para avatars de categoría segura

  • Restablecimiento de disparo local para cada avatars

Septiembre de 2021

TeSys island_002.300.006.sedp

002.300

Versión con Dahlander y algunas mejoras de seguridad.

Mayo de 2020

TeSys island_002.200.008.sedp

02.0200

Versión con modos de control local ampliados y su integración en el software EcoStruxure Machine Expert.

Febrero de 2020

TeSys island_002.100.016.sedp

02.0100

Parche de la versión de firmware 2.1.0.13 con certificación Achilles.

Enero de 2020

TeSys island_002.100.013.sedp

02.0100

Versión de comunicación PROFINET y PROFIBUS-DP y nuevos avatars. La versión de firmware no es compatible con la biblioteca EcoStruxure Machine Expert.

Junio de 2019

TeSys island_001.100.013.sedp

01.0100

Versión inicial

Firmware del acoplador de bus

El firmware del acoplador de bus puede actualizarse en los siguientes TeSys island acopladores de bus:

  • TPRBCEIP (Ethernet/IP o Modbus TCP)

  • TPRBCPFN (PROFINET)

  • TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.