DOCA0224ES-02

Descripción general de TeSys island

TeSys island ofrece un sistema conectado y personalizado para el control directo y la gestión de cargas de baja tensión. TeSys island optimiza la disponibilidad de los módulos físicos con capacidades de gestión de alarmas preventivas integradas.

TeSys island se orienta a máquinas de rendimiento estándar y de alto rendimiento con arquitecturas de automatización basadas en redes de alta velocidad que conectan dispositivos a un PLC. Es necesario evitar que la maquinaria que opera a altas velocidades de producción experimente tiempos de inactividad no planificados en la producción, los cuales pueden resultar muy caros. TeSys island ayuda a reducir el tiempo de inactividad no planificado con un mantenimiento preventivo de modo que las reparaciones puedan completarse durante una ventana de mantenimiento programado.

TeSys island está completamente integrada en el entorno de programación de PLC usando objetos digitales. TeSys island está completamente integrada en el catálogo de EcoStruxure que combina productos y paquetes de software en soluciones de automatización para OEM y fabricantes de máquinas. El sistema también admite la integración en PLC de terceros.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.