DOCA0224TR-00

Haberleşme Modülü Bellenim Sürümü Güncelleme İşlemleri

Haberleşme modülü bellenim sürümü, Device Type Manager (DTM) kütüphanesi ya da micro SD kart kullanılarak güncellenebilir. Haberleşme modülü bellenim sürümünü micro SD kart kullanarak güncelleme işlemleri için TeSys island – Çalışma Kılavuzu’na bakın.

Haberleşme modülü bellenim sürümünü DTM kütüphanesini kullanarak güncellemek için aşağıdaki işlemleri kullanın:

  1. TeSys island DTM kütüphanesini sürüm 2.3.0’a güncelleyin.

  2. SoMove’da (FDT konteyneri) Aygıttan Yükle’yi tıklayarak DTM kütüphanesi ile TeSys island sistemini bağlayın.

  3. DTM kütüphanesiyle bellenim sürümü güncelleştirmesi yapın.

  4. TeSys island sistemi bağlantısını kesin.

    NOT: Bellenim sürümü güncelleştirmesini uygulamak için haberleşme modülünü kapatıp açın.
  5. TeSys island sistemi ile bağlanmak için SoMove’da Aygıta Depola’ya tıklayın.

    Sonuç:

    • Haberleşme modülünde yeni DTM kütüphanesi sürümü yapılandırılır.

    • Sistem, en yeni bellenim sürümü ve DTM kütüphanesi ile çalışmak için hazırdır.

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?