DOCA0224TR-00

Sürüm Geçmişi

Aşağıdaki tabloda, her TeSys island bellenim sürümü paketi ve haberleşme modülü sürümü için özet bilgiler verilmektedir:

Tarih

SEDP paketi sürümü

Haberleşme modülü sürümü

Notlar

Eylül 2021

TeSysisland_002.300.006.sedp

002,300

Dahlander ve birkaç güvenlik iyileştirmesinin yer aldığı sürüm.

Mayıs 2020

TeSysisland_002.200.008.sedp

02,0200

Genişletilmiş yerel kontrol modları ve onların EcoStruxure Machine Expert yazılımına entegrasyonunu içeren sürüm.

Şubat 2020

TeSysisland_002.100.016.sedp

02,0100

Bellenim sürümü 2.1.0.13’ün Achilles sertifikasyonlu yaması.

Ocak 2020

TeSysisland_002.100.013.sedp

02,0100

PROFINET ve PROFIBUS iletişimi ve yeni avatarların yer aldığı sürüm. Bellenim sürümü, EcoStruxure Machine Expert kütüphanesi ile uyumlu değildir.

Haziran 2019

TeSysisland_001.100.013.sedp

01,0100

İlk sürüm

Haberleşme Modülü Bellenim Sürümü

Haberleşme modülü bellenim sürümü, bu TeSys island haberleşme modüllerinde güncellenebilir:

  • TPRBCEIP (Ethernet IP/Modbus TCP)

  • TPRBCPFN (PROFINET)

  • TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?