DOCA0224TR-02

Sürüm 003.001.001

Yeni Özellikler

Kore dili desteği.

KC (Kore Sertifikası) aşağıdaki ticari referanslar için geçerli olacaktır:

Kapsam Dahilinde

TPRBCEIP

Ethernet/IP haberleşme modülü

TPRBCPFN

PROFINET haberleşme modülü

TPRDG4X2

Dijital I/O modülü

TPRST009

9 A standart starter

TPRST025

25 A standart starter

TPRST038

38 A standart starter

TPRST065

65 A standart starter

TPRST080

80 A standart starter

TPRVM001

Voltaj arayüzü modülü (VIM)

TPRAN2X1

Analog I/O Modülü

Kapsam Dışında

TPRBCPFB

PROFIBUS haberleşme modülü

TPRPM009

9 A Güç arayüzü modülü

TPRPM038

38 A Güç arayüzü modülü

TPRPM080

80 A Güç arayüzü modülü

TPRSM001

SIL arayüzü modülü

TPRSS009

9 A SIL starter

TPRSS025

25 A SIL starter

TPRSS038

38 A SIL starter

TPRSS065

65 A SIL starter

TPRSS080

80 A SIL starter

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.