DOCA0224IT-02

Procedura di aggiornamento del firmware del bus coupler

È possibile aggiornare il firmware del bus coupler utilizzando la libreria Device Type Manager (DTM) o la scheda micro SD. Per la procedura di aggiornamento del firmware del bus coupler con una scheda micro SD, consultare la guida all'installazione e al funzionamento di TeSys island.

Eseguire la procedura seguente per aggiornare il firmware del bus coupler con la DTM library:

  1. Aggiornare la libreria di TeSys island DTM Library alla versione 2.4.2.

  2. Fare clic su Carica da dispositivo in SoMove (contenitore FDT) per collegare laDTM library con il modulo di TeSys island.

  3. Eseguire l'aggiornamento del firmware tramite DTM library.

  4. Scollegare il modulo di TeSys island.

    NOTA: Spegnere e riaccendere il bus coupler per applicare l'aggiornamento del firmware.
  5. Fare clic su Memorizza su dispositivo in SoMove per collegarsi con il modulo di TeSys island.

    Risultato:

    • La nuova DTM library è configurata sul bus coupler.

    • Il sistema è pronto per funzionare con il firmware e la DTM library aggiornati.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?