DOCA0224PTBR-02

Procedimento de atualização do firmware de interface de rede

O firmware da interface de rede pode ser atualizado pela biblioteca do DTM (Device Type Manager) ou cartão micro SD. Para obter o procedimento de atualização do firmware da interface de rede usando o cartão micro SD, consulte TeSys island - Guia de sistema, instalação e operação.

Execute o procedimento abaixo para atualizar o firmware da interface de rede usando DTM library:

  1. Atualize a biblioteca do TeSys island DTM Library para a versão 2.4.2.

  2. Clique em Carregar a partir do dispositivo em SoMove (contêiner FDT) para conectar o DTM library com o módulo TeSys island.

  3. Execute a atualização do firmware pelo DTM library.

  4. Desconecte o módulo do TeSys island.

    NOTA: Reinicie a interface de rede para aplicar a atualização do firmware.
  5. Clique em Armazenar no dispositivo em SoMove para conectar com o módulo TeSys island.

    Resultado:

    • A nova DTM library é configurada para a interface de rede.

    • O sistema está pronto para operar com o firmware mais recente e DTM library.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?