Cronologia delle versioni del firmware
La tabella seguente fornisce un riepilogo di ciascuna versione del pacchetto firmware e del bus coupler di TeSys island :
Data |
Versione del pacchetto SEDP |
Versione del bus coupler |
Note |
---|---|---|---|
Agosto 2023 |
TeSys island _003.001.001.sedp |
003.001.001 |
Supporto della lingua coreana. |
Giugno 2023 |
TeSys island _003.000.002.sedp |
003.000.002 |
L'avatar di Interfaccia di alimentazione con IO è abilitato per Ottimizzazione I/O. |
Febbraio 2023 |
TeSys island _003.000.001.sedp |
003.000.001 |
Le seguenti funzionalità sono state aggiornate:
|
Settembre 2021 |
TeSys island _002.300.006.sedp |
002,300 |
Versione con Dahlander e pochi miglioramenti della sicurezza. |
Maggio 2020 |
TeSys island _002.200.008.sedp |
02,0200 |
Versione con la modalità di controllo locale estesa e integrata nel software EcoStruxure Machine Expert. |
Febbraio 2020 |
TeSys island _002.100.016.sedp |
02,0100 |
Patch della versione firmware 2.1.0.13 con certificazione Achilles. |
Gennaio 2020 |
TeSys island _002.100.013.sedp |
02,0100 |
Pubblicazione della comunicazione PROFINET e PROFIBUS-DP e dei nuovi avatars. La versione del firmware non è compatibile con la libreria EcoStruxure Machine Expert. |
Giugno 2019 |
TeSys island _001.100.013.sedp |
01,0100 |
Versione iniziale |
Firmware del bus coupler
È possibile aggiornare il firmware dei seguenti bus coupler diTeSys island :
-
TPRBCEIP ( Ethernet/IP o Modbus TCP )
-
TPRBCPFN (PROFINET)
-
TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)