DOCA0224PTBR-02

Histórico de versões do firmware

A tabela a seguir apresenta um resumo de cada versão de pacote de firmware de TeSys island e interface de rede:

Data

Versão do pacote SEDP

Versão da interface de rede

Observações

Agosto de 2023

TeSys island _003.001.001.sedp

003.001.001

Suporte para o idioma coreano.

Junho de 2023

TeSys island _003.000.002.sedp

003.000.002

Avatar Interface de potência com E/S ativado para Otimização de ES

Fevereiro de 2023

TeSys island _003.000.001.sedp

003.000.001

Os seguintes recursos estão atualizados:

  • Otimização de ES

  • Controle local para categoria de segurança avatars

  • Reinicialização de disparo local para individual avatars

Setembro de 2021

TeSys island _002.300.006.sedp

002.300

Versão com Dahlander e algumas melhorias de segurança.

Maio de 2020

TeSys island _002.200.008.sedp

02.0200

Versão com modos estendidos de controle local e sua integração ao software EcoStruxure Machine Expert.

Fevereiro de 2020

TeSys island _002.100.016.sedp

02.0100

Patch da versão 2.1.0.13 do firmware com certificação Achilles.

Janeiro de 2020

TeSys island _002.100.013.sedp

02.0100

Liberação de comunicação de PROFINET e PROFIBUS-DP e novos avatars. A versão do firmware não é compatível com a biblioteca do EcoStruxure Machine Expert.

Junho de 2019

TeSys island _001.100.013.sedp

01.0100

Versão inicial

Firmware da interface de rede

O firmware do da interface de rede pode ser atualizado nas seguintes interfaces de rede do TeSys island :

  • TPRBCEIP ( Ethernet/IP ou Modbus TCP )

  • TPRBCPFN (PROFINET)

  • TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?