DOCA0224TR-02

Yazılım Sürümü Geçmişi

Aşağıdaki tabloda, her TeSys island yazılım sürümü paketi ve haberleşme modülü sürümü için özet bilgiler verilmektedir:

Tarih

SEDP paketi sürümü

Haberleşme modülü sürümü

Notlar

Ağustos 2023

TeSys island _003.001.001.sedp

003.001.001

Kore dili desteği.

Haziran 2023

TeSys island _003.000.002.sedp

003.000.002

IO ile Güç Arayüzü avatarı, IO Optimizasyonu için etkinleştirilmiştir.

Şubat 2023

TeSys island _003.000.001.sedp

003.000.001

Aşağıdaki özellikler güncellendi:

  • IO Optimizasyonu

  • Güvenli kategori avatars için yerel kontrol

  • Ayrı ayrı avatars için Yerel Açtırma Sıfırlama

Eylül 2021

TeSys island _002.300.006.sedp

002.00

Dahlander ve birkaç güvenlik iyileştirmesinin yer aldığı sürüm.

Mayıs 2020

TeSys island _002.200.008.sedp

02.0200

Genişletilmiş yerel kontrol modları ve onların EcoStruxure Machine Expert yazılımına entegrasyonunu içeren sürüm.

Şubat 2020

TeSys island _002.100.016.sedp

02.0100

Yazılım sürümü 2.1.0.13’ün Achilles sertifikasyonlu yaması.

Ocak 2020

TeSys island _002.100.013.sedp

02.0100

PROFINET ve PROFIBUS-DP iletişimi ve yeni avatars‘ın yer aldığı sürüm. Yazılım sürümü, EcoStruxure Machine Expert kütüphanesi ile uyumlu değildir.

Haziran 2019

TeSys island _001.100.013.sedp

01.0100

İlk sürüm

Haberleşme Modülü Yazılım Sürümü

Haberleşme modülü yazılım sürümü, bu TeSys island haberleşme modüllerinde güncellenebilir:

  • TPRBCEIP ( Ethernet/IP veya Modbus TCP )

  • TPRBCPFN (PROFINET)

  • TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?