DOCA0224ES-02

Política de actualización de firmware

Se recomienda realizar una actualización de firmware para disfrutar de las funciones más recientes y posibles correcciones de errores de programación. No se recomienda actualizar el firmware a la versión más reciente si no se requieren las funciones más recientes para la aplicación y no se proporcionan correcciones de errores.

Utilice esta nota de la versión para determinar si su aplicación requiere la actualización a la versión más reciente del firmware TeSys island .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?