Version 002.200.008
Neue Funktionen
-
Die Option Lokaler Steuerungsmodus, die PV-Schalter (Prozessvariablen) oder PV-Eingänge, eine manuelle Eingriffsoption und den Bypass-Modus umfasst, wird über ein Digital-E/A-Modul (DIOM) zu sechs Last-avatars hinzugefügt.
-
Die Funktionsblock-Bibliotheken für die Software EcoStruxure™ Machine Expert wurden aktualisiert.
-
Eine benutzerdefinierte avatar-Funktion wurde hinzugefügt, damit die Konfigurationen eines benutzerdefinierten Avatars in einzelnen DTM-Bibliotheken wiederverwendet werden kann.
-
Der Befehl „Zurücksetzen auf Werkeinstellungen“ wurde hinzugefügt, damit das TeSys island-Modul in einem beliebigen Betriebszustand zurückgesetzt werden kann.
-
Zur Vereinfachung der Verdrahtung von Digital- und Analog-E/A-Modulen im DTM und im OMT (Betriebs- und Wartungs-Tool) wurde eine Anleitung für die dynamische Portzuordnung hinzugefügt.
-
IP-Zulassungsliste wurde für den Modbus TCP- und EtherNet/IP-Datenverkehr aktiviert.
-
Prognosealarme (PA) wurden hinzugefügt, um Prozessvariablen ein Alarmsignal zuzuweisen, damit eine textbasierte Warnung gesendet werden kann.
-
Neues Heartbeat 1098-Register wurde für das manuelle Modbus TCP-Protokoll (Kommunikationsverlust) integriert.
Korrigierte Fehler
-
Die im DTM festgelegte PROFIBUS-Knoten-ID wurde nicht im Buskoppler registriert.
-
Die vorgeschaltete Spannungsfunktion wurde nicht durch die Spannungseinstellung für den TeSys-avatar im DTM kalibriert. Diese Kalibrierung verhindert Fehlalarme, wenn ein vorgeschalteter Leistungsschalter geöffnet ist.
-
Erweiterte Sicherheitsfunktionen des Webservers.
Bekannte Probleme
Funktion |
Kommentar oder Problemumgehung |
---|---|
Die Achilles-Zertifizierung gilt nicht für die Firmwareversion 002.200.008. |
Die vorherige Firmwareversion 2.1.0.16 mit Achilles-Zertifizierung ist verfügbar. In der Firmwareversion 2.2.0.8 gibt es keine wesentlichen Änderungen, die die Leistung von Achilles beeinträchtigen würden. Lediglich der Zertifizierungsprozess wurde nicht durchgeführt. |
PTC-Binärsensor (positiver Temperaturkoeffizient) als PV-Eingang |
Der PTC-Binärsensor funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn er als Eingangstyp für einen PV-Eingang konfiguriert ist. Verwenden Sie nur echte Analogsignale für PV-Eingänge und den PTC-Binärsensor für den Motorüberhitzungsschutz. |
Keine Übereinstimmung mit der GSD-Datei (General Station Description) |
Der Buskoppler (TPRBCPFB ) wechselt aufgrund einer Nichtübereinstimmung der GSD-Dateiversionen in den nicht betriebsbereiten Zustand. Stellen Sie den Buskoppler-Betriebszustand durch Aus- und Wiedereinschalten wieder her und aktualisieren Sie das TIA Portal mit der neuesten GSD-Datei. |
MAC-Adresse |
Auf der Vorderseite des Buskopplers (TPRBCPFB ) ist keine MAC-Adresse aufgedruckt. Die MAC-Adresse befindet sich auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Buskopplers oder kann über die Netzwerkerkennungsfunktion abgerufen werden. |
Der Buskoppler wechselt in den Zustand „Geringfügiges Ereignis“ (nicht betriebsbereit), wenn der Firmware-Download durch einen Kommunikationsverlust mit dem PC unterbrochen wird. |
Verwenden Sie zum Herunterladen der Firmware ausschließlich die SoMove-Software. Wenn das Gerät aufgrund eines Kommunikationsverlusts während der Firmware-Aktualisierung nicht reagiert, kann der Buskoppler durch ein Aus- und Wiedereinschalten zurückgesetzt werden. Anschließend kann ein erneuter Versuch zum Herunterladen der Firmware unternommen werden. |
Ein Unterstromalarm wird ausgelöst, wenn der Motor ausgeschaltet wird. |
Wenn der Motor ausgeschaltet wird, löst dies bei aktivierter Alarmfunktion einen Unterstromalarm aus. Dadurch ist der Alarmzähler für Unterstrom höher als erwartet. |
Wenn das OMT über den Google Chrome-Browser auf einem iPad geöffnet wird, werden die Systemprotokolle nicht heruntergeladen. HINWEIS: Das ist bei Apple iOS ein bekanntes Problem.
|
Verwenden Sie verschiedene Plattformen wie iPhone, PC usw., um das OMT zu öffnen. |
Wenn der Netzwerkname nach dem Boot-Vorgang geändert wird, wird der in der DPWS-Antwort verwendete Netzwerkname erst nach dem Aus- und Wiedereinschalten aktualisiert. |
Das Problem wird durch Ein- und Ausschalten behoben. HINWEIS: Der aktualisierte
Netzwerkname wird in allen anderen Protokollen (d. h. DHCP) sofort
verwendet. DPWS ist das einzige betroffene Protokoll.
|