Version du logiciel embarqué 002.200.008
Bugs corrigés
-
L’ID de nœud PROFIBUS défini dans le DTM n’a pas été enregistré dans le coupleur de bus.
-
La fonction de tension en amont n’a pas été étalonnée par le paramètre de tension de l’avatar TeSys dans le DTM. Un tel étalonnage permettrait d’éviter les faux positifs lorsqu’un disjoncteur en amont est ouvert.
-
Fonctions de sécurité renforcées du serveur Web.
Nouvelles fonctionnalités
-
Le Mode contrôle local, qui comprend des commutateurs/entrées de variables de processus (PV), un mode manuel prioritaire et un mode bypass, est ajouté via un module d’E/S numérique (DIOM) à 6 avatars de charge.
-
Les bibliothèques des blocs de fonction sont mises à jour pour le logiciel EcoStruxure™ Machine Expert.
-
La nouvelle fonction d’avatar personnalisé permet d’enregistrer les configurations d’avatar personnalisé pour les réutiliser dans des bibliothèques DTM individuelles.
-
La nouvelle commande « Restaurer les valeurs d’usine » permet de restaurer le système TeSys island dans n’importe lequel de ses états opérationnels.
-
Le guide de mappage de ports dynamique a été ajouté pour faciliter le câblage des modules d’E/S numériques et analogiques dans le DTM et l’outil d’exploitation et de maintenance OMT (Operation and Maintenance Tool).
-
La liste d’autorisation IP est activée pour le trafic Modbus TCP et EtherNet/IP.
-
Les alarmes prédictives (PA) sont ajoutées pour associer une variable de processus à un signal d’alarme afin d’envoyer une alerte texte.
-
Le nouveau registre « heartbeat » 1098 a été intégré pour le protocole Modbus TCP manuel (perte de communication).
Problèmes connus
Fonction |
Commentaire/Solution |
---|---|
La certification Achilles n’est pas applicable pour la version 002.200.008 du logiciel embarqué. |
La version précédente du logiciel embarqué 2.1.0.16 avec la certification Achilles est disponible. La version 2.2.0.8 du logiciel embarqué ne comporte aucun changement substantiel affectant les performances Achilles, mais le processus de certification n’a pas été appliqué. |
Binaire PTC (Positive Temperature Coefficient) comme entrée PV |
Le binaire PTC ne fonctionne pas correctement lorsqu’il est configuré comme type d’entrée pour une entrée PV. N’utilisez que des signaux analogiques réels pour les entrées PV et des signaux binaires PTC pour la protection contre la surchauffe du moteur. |
Fichier GSD (General Station Description) non concordant |
Le coupleur de bus (TPRBCPFB) passe en état non opérationnel en raison de la non-concordance des versions des fichiers GSD. Rétablissez le coupleur de bus en cyclant l’alimentation et en mettant à jour le portail TIA avec le dernier fichier GSD. |
Adresse MAC |
Aucune adresse MAC imprimée sur la face du coupleur de bus (TPRBCPFB). L’adresse MAC se trouve sur un autocollant à l’arrière du coupleur de bus ou est accessible par découverte réseau. |
Le coupleur de bus passe en état d’événement mineur (non opérationnel) si le processus de téléchargement du logiciel embarqué est interrompu par une perte de communication avec l’ordinateur. |
Utilisez exclusivement le logiciel SoMove pour télécharger le logiciel embarqué. Si l’équipement ne répond pas en raison de la perte de communication pendant la mise à jour du logiciel embarqué, cyclez l’alimentation pour réinitialiser le coupleur de bus et tentez à nouveau de télécharger le logiciel embarqué. |
L’alarme de sous-intensité a lieu lorsque le moteur est arrêté. |
Lorsque le moteur est arrêté, l’alarme de sous-intensité se déclenche si elle est activée. Ainsi, le compteur d’alarmes de sous-intensité sera plus élevé que prévu. |
Lorsque l’outil OMT est ouvert dans le navigateur Google Chrome sur un iPad, les journaux système ne sont pas téléchargés. NOTE: Il s’agit d’un problème connu avec Apple iOS.
|
Utilisez d’autres plateformes (iPhone, PC, etc.) pour ouvrir l’outil OMT. |
Si le nom réseau est modifié après le démarrage, le nom réseau utilisé dans la réponse DPWS ne sera pas mis à jour tant que vous ne cyclez pas l’alimentation. |
Le cyclage de l’alimentation permet de régler le problème. NOTE: Le nom réseau mis à jour est immédiatement utilisé
dans tous les autres protocoles (notamment DHCP). DPWS est le seul
protocole concerné.
|