Versione 002.200.008
Nuove funzionalità
-
L'opzione Modalità di controllo locale che include ingressi o contattori della variabile di processo (VP), override modalità manuale e modalità bypass, è stata aggiunta mediante il modulo I/O digitale (DIOM) agli avatars a sei carichi.
-
Le librerie dei blocchi funzione vengono aggiornate per il software EcoStruxure™ Machine Expert.
-
La funzione di avatar personalizzato viene aggiunta in modo da salvare le configurazioni dell'avatar personalizzato per il riutilizzo nelle singole librerie del DTM.
-
Il comando Reset di fabbrica viene aggiunto per eseguire il reset del modulo di TeSys islandin uno degli stati operativi.
-
La guida alla mappatura dinamica delle porte viene aggiunta per semplificare il cablaggio die moduli di I/O digitali e analogici nel DTM e nello strumento Funzionamento e manutenzione (OMT).
-
L'elenco IP consentiti viene abilitato per il trafficoModbus TCP e EtherNet/IP.
-
Gli allarmi predittivi (PA) vengono aggiunti per associare la variabile di processo a un segnale di allarme, in modo da inviare un avviso testuale.
-
Il registro Nuovo heartbeat 1098 viene integrato per il protocollo manuale Modbus TCP (interruzione della comunicazione).
Bug risolti
-
L'ID nodo PROFIBUS impostato nel DTM non era registrato nel bus coupler.
-
La funzione di tensione a monte non è stata calibrata dall'impostazione della tensione per l'avatar di TeSys nel DTM. Questa calibrazione previene i falsi positivi quando un interruttore a monte è aperto.
-
Funzioni di sicurezza avanzate del server Web.
Problemi noti
Funzione |
Commento o soluzione alternativa |
---|---|
La certificazione Achilles non è applicabile alla versione del firmware 002.200.008. |
È disponibile la versione firmware precedente 2.1.0.16 con certificazione Achilles. Non sono presenti modifiche sostanziali che incidano sulle prestazioni di Achilles nella versione firmware 2.2.0.8, con l'unica differenza della mancata esecuzione del processo di certificazione. |
Coefficiente di temperatura positivo (PTC) binario come ingresso VP |
Il PTC binario non funziona correttamente se configurato come tipo di ingresso per un ingresso VP. Utilizzare solo segnali analogici "true" per gli ingressi VP e PTC binario per la protezione dal surriscaldamento del motore. |
Mancata corrispondenza del file GSD (General Station Description) |
Il bus coupler (TPRBCPFB ) passa in stato non operativo a causa di una mancata corrispondenza delle versioni del file GSD. Ripristinare il bus coupler con in ciclo di spegnimento e accensione e aggiornare il portale TIA con il file GSD più recente. |
Indirizzo MAC |
Nessun indirizzo MAC stampato sul lato del bus coupler (TPRBCPFB ). L'indirizzo MAC è reperibile sull'adesivo posto sul retro del bus coupler o tramite il rilevamento della rete. |
Il bus coupler passa in stato di evento minore (non operativo) se il processo di download del firmware viene interrotto dall'interruzione della comunicazione con il PC. |
Usare solo il software SoMove per scaricare il firmware. Se il dispositivo non risponde a causa dell'interruzione della comunicazione durante l'aggiornamento del firmware, un ciclo di spegnimento-accensione consentirà di eseguire il reset del bus coupler, in modo da riprovare il download del firmware. |
L'allarme di sottocorrente si verifica quando il motore viene spento. |
Quando il motore viene spento, viene generato un allarme di sottocorrente, se abilitato. Di conseguenza, il contatore degli allarmi di sottocorrente sarà più elevato del previsto. |
L'apertura dell'OMT tramite il browser Google Chrome sul dispositivo iPad non consente di scaricare i registri di sistema. NOTA: Si
tratta di un problema noto per Apple iOS.
|
Utilizzare piattaforme diverse, come ad esempio iPhone, PC e così via, per aprire l'OMT. |
Se il nome della rete viene modificato dopo l'avvio, quello utilizzato nella risposta DPWS non verrà aggiornato fino al successivo ciclo di spegnimento e accensione. |
Un ciclo di accensione e spegnimento correggerà il problema. NOTA: Il
nome di rete aggiornato viene utilizzato immediatamente in tutti gli
altri protocolli (es. DHCP). Il DPWS è l'unico protocollo interessato.
|